This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4171:比较器

Guru**** 2980680 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA172, OPA170, OPA171, OPA2990, TLV9062, LMV2011, OPA333, TLV171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/804272/opa4171-comparator

器件型号:OPA4171
主题中讨论的其他器件:OPA172、 OPA170、 OPA171、 OPA2990、 TLV9062、 LMV2011、 OPA333、 TLV171

我的客户想知道 OPA 是否可以用作比较器? 比较器可以用作 OPA 吗? 为什么? 或者为什么不呢?

谢谢。  

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian,

    不建议将 OPA171用作比较器。 OPA171 (以及 OPA170和 OPA172)具有内部背对背二极管、当向器件施加差分电压时、内部二极管将导通、导致电流流过二极管。 由于二极管仅用于保护器件、因此不建议将器件重复导通或保持导通、因此不建议将其用作比较器。

    我建议客户使用 OPA2990、它没有内部背对背二极管。

    谢谢、

    Tim Claycomb
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    即使运算放大器允许高差分输入电压、它仍然可能会出现问题、并可能出现意外行为、例如过载恢复时间过长或电源电流增加。 因此、在将 OPAMP 用作比较器时要非常小心。

    OPAMP 旨在使两个输入始终处于几乎相同的电位、并使输出在线性输出电压范围内运行。 比较器专为相反情况而设计。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    实际上、这是相反的。 较大的差分输入电压将缩短过载恢复时间并提高压摆率。 请参阅 TLV9062数据表中的图43。

    使用运算放大器作为比较器没有任何问题、只要它没有内部背对背二极管并且满足系统的时序要求。 转换时间将取决于运算放大器的过载恢复时间以及从高电平转换为低电平(或从低电平转换为高电平)的时间。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    是的、TLV9062表现出非常好的行为。 遗憾的是、许多其他运算放大器没有。 极端恢复时间可在 OPA333和 LMV2011的数据表中找到、例如。

    关于电源电流的增加、请参阅以下主题:

    e2e.ti.com/.../799954

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我对 TLV9062数据表中图43的响应是指出、更高的差分电压不会增加过载恢复时间或降低压摆率。 较大的差分电压会缩短过载恢复时间并增加压摆率。

    无论用作比较器还是在正常闭环运行中、每个运算放大器都将具有过载恢复时间。

    您好 Brian、

    使用运算放大器作为比较器没有任何问题、只要它没有内部背对背二极管并且满足系统的时序要求。 转换时间将取决于运算放大器的过载恢复时间以及从高电平转换为低电平(或从低电平转换为高电平)的时间。

    在您的情况下、我建议使用 OPA2990而不是 TLV171、因为 TLV171具有内部背对背二极管。

    谢谢、

    Tim Claycomb