This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA230:INA230上电?

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/812355/ina230-ina230-power-on

器件型号:INA230

戴尔

已在文档中检查断电模式信息。

断电模式= 0.5uA

上电需要多长时间?

它与断电模式类似吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    感谢您提出问题。 我将需要检查这次的加电时间是多少。 一旦电源电压大于2.7V、器件应立即开始对输入分流器进行采样。 我明天会回来。

    最棒的

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    我曾与设计人员交谈过、需要一些加电时间来为存储器和输入偏置供电。 加电时间的保守近似值为50us。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Peter