This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA128:差分滤波器

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA821, ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/812995/ina128-differential-filter

器件型号:INA128
主题中讨论的其他器件:INA821ADS1299

大家好、

在下图中、有一个 X2Y 示例配置可增加高 CMRR:

但在我的应用中、我需要8个具有一个公共信号的输入通道、因此我必须将 IN-信号连接在一起、形成一个 COM 信号。

问题是、我可以使用上面的 X2Y 配置、还是应该将不同的 RC 低通滤波器放入 IN (x)信号路径和 COM 中、并在 COM - IN (x)之间添加一个 X 电容器?

我的观察结果是、我放置一个 X2Y 电容的8倍、COM 信号将有一个 RC 滤波器、C = SUM (C (NUMBER_OW_CHANNELS))朝向 GND。

这是否意味着任何问题、或者我可以这样做、有什么建议?

此致、

Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Norbert、

    上述仪表放大器应用中的 C1是 X2YRegistered电容电路。 当与 R1A 和 R1B 电阻器一起施加时、它 会产生共模和差模滤波器! 此外、电容器结构会使 两个共模"Y"电容器的容差非常接近、这有利于滤波器的共模平衡。

    如果您 将8个仪表放大 器的反相输入连接到一个 R1A、则 C1电路的滤波器负载相对于同相侧不均匀。 这会导致滤波器电路不平衡、共模性能会降低。  保持共模性能通常比 差分性能更重要、因为有害的噪声和干扰通常作为共模信号进入电路。 对共模电路共模噪声/干扰进行解平衡可适应共模到 差分信号转换 ,其中后者可由仪表放大器轻松放大。我将为每个仪表放大器使用单独的电阻器和 X2YRegistered电容电路,以最大限度地实现平衡。

    顺便说一下、如果您对  您电路中所示的 TI 等效仪表放大器感兴趣 、请参阅 INA821。 您可以在此处找到其信息:

    http://www.ti.com/product/INA821

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    是的、我更喜欢 TI 产品、图片仅用于证明我的问题。 我的真实项目是 AD 转换器(ADS1299)、但我不会将我的问题发布到数据转换器论坛中、因为我认为、我的兴趣更接近于这个论坛。

    因此:ADS1299允许将所有反相输入连接在一起并将其用作一个通用基准(COM)。 这种设置是我客户的期望、即使如此、与全差分接线相比、我们也可以节省7根电缆。

    我知道 X2Y 电容器具有非常紧密的阻抗性质、这是因为我想了解是否可以使用它。

    我的问题(让我们使用具有一个 COM 信号的8个通道)是、如果我使用9个不同的电容器、CMRR 将被电容容容容差所降低、 每通道的 CMRR 约为2倍(因为我必须在 COM 信号中放置一个 RC 滤波器、在特定通道中放置另一个 RC 滤波器)、但使用 X2Y 电容器时、由于采用了两个平衡的 Y 电容器、我可以获得更好的 CMRR。

    我是否可以通过使用比我的 COM 信号路径"后退"的电阻器来实现平衡(理论上、截止频率应该是相同的...)

    此致

    Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norbert、

    将8个 INA821仪表放大器的反相输入与其8 个独立的 X2YRegistered电路绑定在一起会导致 C1值的8倍。 由于此公共连接处的 C1电容将是原来的8倍、因此有必要将该电路中的 R1A 电阻降低8倍。 这样 ,X2YRegistered电路的两侧将保持相同的截止频率。 INA821输入是一个极高的输入电阻、低电容、即使将8个器件连在一起、对 R1、C1频率响应的影响也很小。 可能需要对 R1A 进行一些优化、以最大限度地提高共模性能。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程