This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7171:20V 输出应用

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/804666/lm7171-20v-output-amplication

器件型号:LM7171

此电路的输出是否为20V? 输入 Sync_vid_1是来自 FPGA 的0至3.3V 单极输入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashish、您好!

    我会为 R85提供一个值、例如1k 欧姆、以确保 V+输入可以看到 Ibias 的路径。

    增益设置为6、您将获得19.8V 输出。

    为什么您将 R84显示为并联终端-如果您驱动75欧姆传输线路、则需要将 R83放在何处、并消除接地电阻。 当然、如果您要以75欧姆的电阻端接电缆、您将在电缆末端的19.8上得到2分频。