This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH3401:共模电压

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH3401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/812842/lmh3401-common-mode-voltage

器件型号:LMH3401

大家好、

LMH3401的应用文档中提到,当输出共模电压(VOCM)在±0.5V 范围内时,“器件性能最佳

当输出摆幅接近削波时、1/2 Vs 和性能会超出范围"。 此外、还提到"VOCM 范围从1.1扩展

当使用5V 电源电平时、V 低于1/2 Vs 电压、比1/2 Vs 电压高1.1V。

如果您详细介绍此处定义的两个不同范围、我将不胜感激。

谢谢、

Samaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Afshar。

    因此,您可以看到这两个点都保持为 true。

    输出共模范围定义了输出差分增益相对于其原始增益漂移1dB 的范围。

    此范围基本上由下面显示的规格表定义。

    另一点是,当共模与中间电源相差+/- 0.5V 时,输出是最佳的。

    本规范或句子的引用是因为它决定了所复制输出的质量。

    失真性能与共模间的关系图将帮助我们清楚地看到,当共模偏离中位电压时,失真将急剧增加,因此数据表要求使共模接近中位电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samaneh:

    当您仔细查看数据表的失真图时、您将看到、最大电源电压(5V)、VCM =中间电源、共模输入电压和共模输出电压也是中间电源时、可实现最佳性能。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreenidhi、

    感谢您的澄清。  

    此致、

    Samaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    非常感谢您的澄清。

    此致、

    Samaneh