This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG112:PIN 二极管应用是否有任何参考设计或应用手册?

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: LOG112, LOG114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/803442/log112-is-there-any-reference-design-or-application-note-for-pin-diode-application

器件型号:LOG112
主题中讨论的其他器件: LOG114

你(们)好  

对于使用 LOG112的 PIN 二极管应用、是否有任何参考设计或应用手册?  

谢谢!

Py Tsai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除了 LOG112数据表、我们没有任何参考设计或应用手册。 您还可以查看 LOG114数据表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、PYTsai、

    我们讨论的是什么引脚二极管?

    Kai