This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224EVM:VDD1范围为4.5V 至18V (LDO)、但 LDO 具有5V 的固定输出。 如何对此进行调整

Guru**** 2811545 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/812576/iso224evm-vdd1-range-is-4-5v-to-18v-ldo-but-the-ldo-has-fixed-output-of-5v-how-is-this-adjusted

器件型号:ISO224EVM
主题中讨论的其他器件:ISO224

在 ISO224的评估原理图中、TLV70450用于提供 ISO224的 VDD1。

但 TLV70450可提供的最大电压为5V、根据 ISO224的数据表、我们可通过 LDO 提供的最大 VDD1为18V。  

我无法理解这种固定5V 至18V 的转换。  

在我的应用中、VDD1将达到15V、VDD2为5V 固定电压。 我该怎么做。

还随附了参考设计的电源原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Dev、

    ISO224的 VDD1可以在4.5V-18V 之间任意位置、并按数据表中的规定运行。 此器件有一个内部电荷泵、此电荷泵可实现此类运行。 为 VDD1使用15V 电源是可以的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意 VDD1可以承受15V 电压、但我的疑问是、由于使用的 LDO 的额定电压仅为5V、因此 EVAL 板能否为 VDD1提供15V 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Dev、

    正确的是、EVM 无法生成15V 电源轨。 但是、您可以应用自己的电压源来评估由15V 电源供电的 ISO224。