This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA169:INA169

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: INA169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/803452/ina169-ina169

器件型号:INA169

尊敬的先生:

我使用 INA169来测量高达20A 的电流

我是否可以为 INA169使用隔离式电源、INA169的主电路和电源之间是否需要公共接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hitesh、

    感谢您考虑使用德州仪器。  您可以使用浮动高侧配置、如本 应用手册中所示。  如果这与您想做的事情无关、您能否提供基本原理图来帮助我更好地了解您要做的事情?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    我想以60kHz 的频率测量高达20A 的电流、我的电源电路的输入电压为120V
    您能建议使用电流传感器 IC 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hitesh、

    请展示您的应用的原理图、该原理图分离了您想要隔离的内容。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hitesh、

    因此、INA169的带宽可能为几百 kHz、而我在应用手册中与您分享的该电路的共模电压最高可达400V。 根据该应用手册、您可以使用10k 负载电阻器和25m Ω 分流器、以获得5V 的最大输出电压、从而进入下游 ADC。 使用10千欧电阻器时、器件的带宽应为~440kHz。 如果这对您不起作用、请提供方框图和简单的波形草图、以帮助我更好地了解您要实现的目标。