This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA194A-Q1:模拟输入、Vin+ Vin-最大值

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: INA194A-Q1, INA194
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/804353/ina194a-q1-analog-inputs-vin-vin--maximum-value

器件型号:INA194A-Q1
主题中讨论的其他器件: INA194

你(们)好。

我的客户想知道 INA194A-Q1上的模拟输入 Vin+ Vin-的最大值。 INA194的数据表的-18V 至+18V 行;在 INA194A-Q1的数据表中、缺少该行。 此处仅提到共模电压和差分电压。

请帮助澄清。

谢谢、Ulrike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ulrike、

    数据表中似乎是错误:

    e2e.ti.com/.../561908

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ulrike、

    感谢您深入了解该论坛。 正如 Kai 指出的、模拟输入线路模糊不清、是一个错误。 您的~需要遵守差分电压(IN+和 IN-之间的电势)和共模电压(GND 和平均感应引脚电压之间的电势、Δ V = IN-)所概述的条件。