This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA208:INA208失调电压问题与输出精度

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/803855/ina208-ina208-offset-voltage-question-vs-output-accuracy

器件型号:INA208

您好、支持团队  

如 D/S 所述、失调电压为2mV (典型值)、这意味着差分电压不会小于2mV、以确保输出 精度(最大值小于+/-3.5%)

我的问题是、当差分电压大于2mV 时、如果我们要计算输出精度、是否仍需要考虑此参数(失调电压)?

另一方面、 失调电压是否会影响 正常运行模式下的输出精度?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、红色、

    我不确定我是否理解正确、但输入失调电压是一个重要的误差项、因为输入失调电压会错误地增加到分流器上测量的输入电压。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    输入失调电压是由放大器输入级中的不匹配所产生的不必要输入电压。 您可以将其视为与您的"实际"输入信号串联的另一个电压源。 这直接有助于提高输出精度、尤其是在输入信号较低的情况下、其中输入信号的振幅可能与 Vos 类似。

    我强烈建议您观看我们的"电流感应放大器入门"视频系列、了解一些基本原理、尤其是:

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流和磁感应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Williams:

    感谢您的回复、因此输入失调电压不包括输出精度(最大值小于+/-3.5%)、这显示在 D/S 第一页中
    另一方面、如果我想计算最大增益容差、我需要考虑输入失调电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    输入失调电压包含在输出精度(最大值小于 ±3.5%)规格中。 请参阅下面您的其他帖子中的我的回复。  ±3.5%包括输入失调电压和增益误差的影响。

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/803774

    此致、

    Ian Williams