This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:绝对最大输入共模电压范围 LM393、LM393-N

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM393, LM393-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/812922/lm393-absolute-max-input-common-mode-voltage-range-lm393-lm393-n

器件型号:LM393

大家好、团队、

我想确保 LM393绝对最大输入电压范围。

我们的 LM393-N 数据表如下所示。

'输入共模电压或任一输入信号电压不应超过0.3V。 在25°C 时、共模电压范围的上限为 V+−1.5V、但无论 V+的幅度如何、任一输入或两个输入都可以变为36V 而不会造成损坏。"

LM393 (无"N"版本)

'任何一个输入端的电压都不应超过0.3V、否则输出可能不正确、并且可能会产生过多的输入电流。 共模电压范围的上限受 VCC–2V 的限制。 然而、只需一个输入处于有效共模范围内、另一个输入可上升最大 VCC 电平、而比较器可提供适当的输出状态。 任一输入或两个输入均可达到最大 VCC 电平而不会造成损坏。"

 无论   Vcc 电压如何,两个器件都能接受高达36V 的输入电压吗?

此致、

Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    是的、但我会将输入电压限制在36V 以下、以便为最终的过压尖峰留出一定的余量。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    正如 Kai 所说的、是的、无论电源电压如何、输入电压都可以高达36V、而不会造成损坏。 只要一个输入处于合法输入范围内、输出就会正确。

    请参阅 LM393系列应用手册、尤其是第2节:

     《LM339/LM393/TL331系列比较器应用设计指南》

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai & Paul、

    感谢您的回复。

    明白。

    此致、

    Jin