This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM13700:参考设计

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: LM13700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/801883/lm13700-reference-design

器件型号:LM13700

尊敬的 TI 专家:

我想  ?LM13700来做 AGC 器件、从数据表中可以看出、它们只是一个简单化的参考设计、我们是否有 LM13700 μ A 的完整设计

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Qianqian、

    我认为 LM13700的数据表非常详细。 您还需要什么?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qianqian、

    图25是完整电路。 自动增益基于此输出电流公式。 Vout = Iout * Rout

    较大的输入信号会增加20uF 电容电压、从而增加 ID 电流。 增加的 ID 电流会降低增益。  这是一个简单的压缩电路、用于增加输入的动态范围。 因此、宽输入振幅范围将成为更窄的输出振幅范围。  

    更复杂的电路可以记录峰值电压、并使用误差放大器获得固定峰值输出电压。 误差放大器将驱动 Iabc 电流、而不是二极管偏置引脚。 自动增益的环路稳定性和响应时间会成为需要考虑的副作用。

    预期的输入信号范围(电压和频率)是多少? 是否需要保留输入信号的直流分量?  可接受的输出电压范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron,

    非常感谢您的回复~`

    我们的远程信息处理如下所示,它可以实现基本 功能、现在 SNR 为70dB、它们是否有任何提高 SNR 的方法?

    另一个问题是、我们的目标是:μ A 输入音频信号振幅为0.5V 至2V、输出为1V、您有没有建议这么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qianqian、

    包括此器件在内的许多 LM13700应用都以开环方式运行(无反馈)。 因此、它自然缺少高性能运算放大器将具有的 S/N。 在负反馈运算放大器电路中、运算放大器使用其部分增益来执行设计的功能。 剩余的运算放大器增益用于驱动差分输入电压接近于零。 这大大减少了将出现在输出信号中的非线性。 相反、LM13700是开环的、因此非线性会成为信号的一部分、而不会降低。 问题在于开环。 闭合环路(增加负反馈)可以解决该问题、但也会否定 LM13700的可变增益特性。

    此外、AGC 函数还会增加失真、因为 AGC 函数在输入频率下具有纹波、并在需要在输入信号变化时纠正增益时具有失真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qianqian、

    我仿真了图25数据表设计。 我不喜欢输入失调电压误差是一个很大的因素,必须手动纠正(使用输入电位计)。 因此、我添加了一个直流输入偏移校正电路(R4、C2、缓冲器 IOP2)以消除 POT、P1。

    e2e.ti.com/.../LM13700-Fig-25_2C00_-Vos-correction.TSC

    这是增益压缩图。 Vout 峰值与 Vin 峰值间的关系  

    请注意、达林顿缓冲器的压降会随温度变化、因此 Vout 与 Vin 的结果会随温度变化。  

    0.5Vp 至2Vp 为4:1范围。 按原样、输出约为3.9Vp 至5.1Vp、范围为1.3:1。

    您需要多少个信道? 您需要多接近1Vp?   

    所需的输入频率带宽范围是多少?

    振幅是缓慢变化还是快速变化?