This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4303:EVM 原理图和布局文件。 备选建议

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4303, OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/813162/ths4303-evm-schematic-and-layout-files-alternate-suggestion

主题中讨论的其他器件:THS4303OPA855

大家好、团队、  

客户正在尝试查找 THS4303 EVM 原理图和布局文件、但我没有在线或之前的 E2E 帖子中找到它。 另一方面、我们是否建议使用较新的器件而不是 THS4303?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sepeedah、  

    THS4303是一款较旧的器件、因此查找正确的文件可能需要几天时间。 遗憾的是、我们目前没有任何其他符合 THS4303规格并包含固定增益的器件。 如果客户愿意使用具有外部设置增益的器件、则可以查看 OPA855。  

    此致、