This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6212:THS6212 VS THS6214

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: THS6212, THS6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/812812/ths6212-ths6212-vs-ths6214

器件型号:THS6212
主题中讨论的其他器件: THS6214

您好,

我的一位客户在使用 THS6212和 THS6214时遇到了问题、问题如下所示:

THS6212和 THS6214 测试波形比较如下:

THS6212

THS6214

从测试波形中,我们可以发现谐波出现 在高频部分。 但 THS6214没有! 我不知道为什么会发生这种情况?

我还向您展示了设计原理图、希望您能给出一些建议!

巴西!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    此测试是否可重复、是否能够使用多个器件进行验证? THS6212和 THS6214器件几乎相同、并且通道数不同。 我不会期望它们之间有任何明显的性能差异。 差异很大、我认为器件已发生损坏或电路板有问题。  

    此致、