This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA828:EMI 抑制

Guru**** 2925400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA828, INA129

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/811113/ina828-emi-rejection

器件型号:INA828
主题中讨论的其他器件: INA129

大家好、

INA828是否会产生辐射噪声?

基本上、我认为没有噪声发射。

我想知道如何发出噪声。

・您的意思是内部切换吗?

・INA828产生的噪声是否比 INA129大?

我的客户将使用 INA828替换 INA129。

它们将进行 EMI 测试、但如果噪声有可能增加、我们将考虑采取措施。

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohno-San、

    当 电子 加速和解加速时、会产生辐射噪声发射。 它主要通过   与电流变化相关的电磁场传播。 因此、当电流在电路内部变化时、包括在集成电路内部变化时、 存在发射电势 。 但是、即使认为  集成电路内部存在这种情况的机制、也 很难产生可见强度的磁场。  磁场不仅必须具有可观察到的强度、而且必须能够有效地传播到 电路中  其他成为干扰问题的点。

    当  发生非常快的开关并且电流水平很高时、最常观察到集成电路的发射。   开关波形上的快速边沿速率会增加发射的频率成分、而高电流会增加场强。 我在线上看到了一些示例 、其中在超快的大栅极高电流处理器上检测到辐射发射。 在这种情况下、检测发射场比使用开关的低功耗栅极容易得多。

    INA828等线性放大器集成电路不涉及任何内部开关。 INA828内部的所有节点均以线性方式发挥作用。 我们不期望   它产生任何可察觉的领域。

    我们对许多精密放大器产品的测量结果是电磁干扰抑制比 - EMIRR。 这 是一个很好的测量放大器对  其 输入中注入的传导 EMI 的敏感性或抑制能力的方法。  当精密放大   器靠近产生射频场的其他电路元件(例如由处理器、数字和开关电路、振荡器和射频生成电路创建的电路)工作时、这通常是 EMI 问题。 INA828数据表"EMI 抑制"中的第7.3.2节提供  了有关放大器在整个频率范围内的 EMIRR 性能的全面信息。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ohno-San、

    我们一周内没有收到您的消息。 我希望 Thomas 能够回答您的问题。 我现在要关闭这个线程。

    Tamara