This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA129:是否与 INA129增益温度相关?

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: INA129
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/811502/ina129-is-ina129-gain-temperature-dependent

器件型号:

大家好、

我有一个正弦波通过串联的 R 和 C 电路。  R = 20k Ω、C = 300pF。 1kHz 时正弦波信号为20V 峰峰值。

我在电阻器的两侧连接 INA 129的+IN 和-IN。 因此、+IN 读取正弦波输入20V pk-pk、-IN 读取 R 上的压降

我将 INA129上的 Rg 引脚保持悬空(根据数据表中提供的公式、增益= 1)

我看到的是 INA129输出端的一些漂移。 当我将热风枪放置在电路附近时、输出信号会增加。 当我将热风枪放置在远离电路的位置时、输出信号会减小。  

INA129的内部增益是否与温度相关? 还是我的电容器/电阻器存在一些奇怪的情况?

谢谢、

Khoi Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khoi、

    感谢您的发帖。 INA129输出肯定会随温度的变化而变化。 这在数据表的表7.5中显示为漂移项的电气特性:

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该失调电压是否仅会在输出端造成偏置? 我是说、它不会在右侧的输出端产生不同的增益?

    假设我在电阻器上有一个正弦波。 温度上升只影响正弦波直流漂移、而不影响振幅、对吧?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    振幅也可能随温度的变化而变化。 这在第7页的电气特性表中被描述为"增益与温度间的关系":

    Tamara Alani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Khoi Ly10"]

    器件型号: INA129

    大家好、

    我有一个正弦波通过串联的 R 和 C 电路。  R = 20k Ω、C = 300pF。 1kHz 时正弦波信号为20V 峰峰值。

    我在电阻器的两侧连接 INA 129的+IN 和-IN。 因此、+IN 读取正弦波输入20V pk-pk、-IN 读取 R 上的压降

    我将 INA129上的 Rg 引脚保持 悬空(根据数据表中提供的公式、增益= 1)

    我看到 的是 INA129 输出端的一些漂移。 当我将热风枪放置在电路附近时、输出信号会增加。 当我将热风枪放置在远离电路的位置时、输出信号会减小。  

    INA129的内部增益是否 与温度相关? 还是我的电容器/电阻器存在一些奇怪的情况?

    谢谢、

    Khoi Ly

    [/报价]

    您好!

    您能否量化您观察到的增/减/漂移?

    谢谢、

    Avish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khoi、

    我们在几天内没有收到您的消息。 我希望我们能够解决你的问题。 我现在将关闭此主题、如果您有任何其他问题需要重新打开、请随时答复。

    Tamara