This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6702:视频输出接口

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6702, DAC5681Z, THS3217, THS3215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/804468/lmh6702-video-output-interface

器件型号:LMH6702
主题中讨论的其他器件: DAC5681ZTHS3217THS3215

e2e.ti.com/.../DAC_5F00_SCH.pdf

您好!

请确认上述原理图是否提供0V 至+2.5V 的输出。 对于单极 正输出、引脚2应该被连接至负电源或者接地?

此外,输出还必须驱动两个独立的显示屏,每个显示屏都需要+2.5V 视频。 是否可以将 DAC 的输出直接提供给另一个重复的 LMH6702和更高版本电路?

DAC_IOUTA1是 DAC5681Z 的输出之一。

谢谢

塞马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果不分析您在这里执行的操作、

    R63需要串联输出75欧姆、最终视频负载的匹配损耗为6dB、
    通常、您使用两侧转换互补 DAC 输出以获得更高的 HD。 您正在做单端工作??
    3.可能是过分的、但开发了一种特定的解决方案、用于为采用 THS3215和 THS3217的单端驱动器提供互补 DAC 输出。
    4、单端差分输出 DAC 必须处理负端输入端的有源输入阻抗。 我在几年前写过一个应用手册-这里、

    www.ti.com/.../sbaa135a.pdf

    然后 Jim Karki 也在这里讨论了这个问题-

    www.ti.com/.../slyt368.pdf