This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2192-Q1:OPA2192-Q1制造工艺

Guru**** 2555770 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2192-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/803600/opa2192-q1-opa2192-q1-fabrication-process

器件型号:OPA2192-Q1

您好,


我正在寻找 有关 OPA2192-Q1工艺制造技术的一些信息:


-掩码集/裸片版本。
-如何轻松获取晶圆厂/弥散批次/晶圆 N°


这些请求的数据是非常关键的关键信息,因为 Wewill 有一个新市场>10 K PCES /年。


提前为您提供支持。


此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Liouaeddin

    这是 TI 专有信息、无法提供。

    此致
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denis:

    您能否至少向我提供制造位置并确认工艺制造/掩模组是唯一的?

    感谢您的支持。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Liouaeddin、您好!

    您为什么需要此类信息?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai,

    这些数据由我们的质量部门在每个新组件/参考订购之前请求。
    我必须断言所要求的资料是否可以提供。

    Liouaeddin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Liouaeddin

    我们的晶圆厂工艺是独特的 TI 设计、我们的晶圆厂是 TI 内部产品。 详细信息是专有信息。

    在其他两个线程上、考虑这个答案是相同的。

    此致
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Denis、

    我们已经掌握了所有这些基本信息,但我们正在寻找数据,以重新定义此数据。

    感谢您的理解。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们正在寻找正在重新编程此原型的数据。