This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV611:LMV611的 CMVR 与温度和工作时间之间的关系

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV611
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/813104/lmv611-the-relation-between-cmvr-of-lmv611-and-temperature-and-working-time

器件型号:LMV611

我看到数据手册中 LMV611的 CMVR 与温度有关。 该 CMVR 是否会有长时间漂移? ℃、85 μ A 时使用的 LMV611 I 的 CMVR 范围恰好介于 V -和 V +之间、这符合数据手册索引。  ℃10年的工作后、该 IC 的 CMVR 范围会减小还是在85 μ s 变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jace:

    请注意、最大预期长期漂移(10年)为最大值的100%。 在这种情况下、当工作温度为85C 时、共模电压范围的最大值可增加(V-+ 0.3V)至(V+- 0.3V)。 请记住、长期效应不是时间的线性函数。 它在第一年迅速变化,在以后几年缓慢下降。  

    此致、

    Bala Ravi