This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233:在 INA233上降低电源电压后...

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: INA233, INA233EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/808361/ina233-after-supply-voltage-power-dip-on-the-ina233

器件型号:INA233

您好!

在对 INA233的电源电压进行电源电压骤降后、我们无法再通过 I2C 访问这些寄存器。

在完成下电上电后、它们再次可访问、这不是我们想要的情况!!

有什么解决方案??

提前感谢

Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron、

    感谢您考虑使用德州仪器。  当您说电源电压骤降时、我假设您的电源已降至2.7V 以下。  电源电压下降到低于2.7V 的多远?  此外、在电源恢复多长时间后、您会尝试访问寄存器? 我可以立即为您提供的解决方案是在电源引脚上有一个更大的旁路电容器、这可能会使器件电源保持足够长的时间、从而防止器件电压降至2.7V 以下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    自您上次发布以来已经有一段时间了、因此希望您的问题已得到解决。 我现在将关闭该线程。 如果您需要进一步的帮助、您可以回复重新打开主题帖。

    谢谢!

    Ian Williams
    应用经理
    电流和磁感应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、电压降至2.7伏以下!! 访问的唯一方法是使用 powercycle????

    我们的设备中无法完成的操作。

    INA IC 用于在线诊断、因此我认为这种类型的 PM IC 的行为有点奇怪。

    此致

    Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron、

    因此、我使用我们的 INA233EVM 在实验室中运行了测试。 在本测试中、我使用外部3.3V 电源为 INA233供电。 应用电源后、我写入 MFR_ADC_CONFIG 和 MFR_CALIBRATION 寄存器、然后从 READ_VIN、READ_IIN、READ_PIN 和 READ_VSHUNT_OUT 寄存器中读取。 因此、我将电源电压降低至2V 一秒、然后将电源电压调整回3.3V。 重新调整电压后、我读取了相同的寄存器。 我甚至调节了 IN+和 IN-两端的电压差、并且能够从寄存器成功读取合理的值。

    因此、我需要您提供更多信息、以便我更好地了解您的问题并加以解决。 您的电源电压下降到远低于2.7V?  此外、在电源恢复多长时间后、您会尝试访问寄存器? 您无法访问哪些寄存器? 您能否在读取/写入传输期间提供电源压降以及 SDA 和 SCL 线路的示波器截图?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron、

    您的调试进展如何?  您是否有机会获得我在上面请求的部分商品?  有了这些细节、我可以更好地帮助您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron、

    我们几天没有收到您的意见。  因此、我们假设您已找到解决您的问题的方案、并将关闭该主题。  但是、如果您确实需要更多支持、请在下面提供我在上面要求的详细信息、以便我们能够为您提供进一步支持。