This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903-Q1:饱和电压

Guru**** 2762365 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/812814/lm2903-q1-saturation-voltage

器件型号:LM2903-Q1

大家好、

我想知道用例中的饱和电压。

条件:

 VCC 为+5V 和+12V

 灌电流为8mA

 TJ 为满量程

您能在 我们的条件下提供数据吗?

我希望它小于700mV。

此致、

Tomoaki Yoshida  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomoaki 您好、

    数据表的第6.6节指出、电流为6mA 时、VOL 最高可达1.5V。 因此、在8mA 时、VOL 甚至可能更高。

    只有使用额外的外部晶体管级才能实现较低的 VOL。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomoaki-San、您好!

    请参阅数据表"输出饱和电压"中的图3。

    此图显示了整个温度范围内的输出低电压与电流的关系。 电源电压的影响很小。

    从图中可以看出、125C 时8mA 约为250mV、远低于700mV。 当您开始进入限流范围并且 VOL 开始变化很大时、我会避免电流高于8mA。