This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6626:同相模式下的 LMH6626输出

Guru**** 2535330 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6626, OPA2846

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/812913/lmh6626-lmh6626-output-in-non-inverting-mode

器件型号:LMH6626
主题中讨论的其他器件: OPA2846

我在同相模式下使用 LMH6626、Rf=690R 且 Rg=84R、增益值为9.52。 我通过从数据表中获取基准来构建电路、但输出在1kHz 至20MHz 的整个频率范围内不稳定。 我将获得不同的输出值。 我为运算放大器提供+/-6V 电压。

有人能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在此处共享电路吗?

    以及示波器上捕获的输出波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GIVI、

    "不稳定"是什么意思? 可以指定吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据设计、它需要产生9Vpp、但其产生的值较低

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GIVI、

    但请提供一些数字。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我提供+/-5V 电源,并在1kHz 频率下获得8.8vpp 的输出。输出的峰值会被削波,我将2vpp 信号馈送到具有1VDC 偏移的运算放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GIVI、

    您的输入信号太大! 2Vpp x 9.52 = 19.04Vpp!

    此外、LMH6626的输出无法完全到达电源轨、但与电源轨之间的电压保持在1V 左右。 因此、8.8Vpp 的输出电压摆幅在+/-5V 电源下是绝对正常的。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要在1kHz 至20Mhz 的整个频率范围内实现10Vpp (9vpp 至10Vpp 也是可以的)的输出。 但是、正如我之前提到的、在较低频率下、输出波形有一些削波、例如1kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的双解补偿器件会略微降低最小稳定增益、此外、20Mhz 时的10Vpp 会超过 LMH6626中的压摆率。 尝试在+/-6V 电源上使用 OPA2846。

    此外、您需要提供一个电路以获得更多见解。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、对于10Vpp 摆幅、OPA2846也有太多的余量要求。 但是、在+/-6.4V 电源上、您可以安全地获得9Vpp。 沿压摆率方向移动。 原理图也会有所帮助-有时完整原理图中的其他内容可能会显示您当前的问题所在。