This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA250:INA250在 VS 上输出电压

Guru**** 2766255 points

Other Parts Discussed in Thread: INA250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/803764/ina250-ina250-outputting-voltage-on-vs

器件型号:INA250

您好!

我有一个使用 INA250的设计、如下所示。 INA250 IN+始终直接连接到电池。 5V 电源轨来自由 VBAT (电流传感器的输出)供电的线性稳压器。 5V 稳压器的使能引脚连接到电源开关。 因此、当电源开关关闭时、使能为低电平、从而关闭5V 稳压器。 但是、当这种情况发生时、我静止地看到5V 电源轨上的电压大约为1-.5V。 我切断5V 稳压器输出的迹线、将其与电路板的其余部分隔离。 我仍然看到这个神秘的电压。我向下跟踪它、它似乎来自 INA250 VS。我通过切断 VS 的迹线将其与5V 电源轨隔离来验证这一点。 我仍然在 VS 处看到这个神秘的电压。考虑到器件的电源轨、VS 会产生什么电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在电话上发言后、我们发现当浮动并且输入引脚(IN+/IN-)由外部电池驱动时、VS 引脚可能会上升到较小的电压。 通常、如果通过断开 VS 与电压源的连接来关断 INA250、通常有一个栅极来防止任何从 VS 到某些负载下流的反向电流。 我们已经计算出一个方案来实现一个二极管来防止 VS 电流从 VS 流出并在 VS 不由外部电源电压驱动时进入低阻抗负载。

    Peter Iliya