This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA699:关于限制器

Guru**** 2949860 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA699

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/803745/opa699-about-limiter

器件型号:OPA699

大家好、

正在研究一个电路、以使用 OPA699限制器功能来消除输入信号中的微小噪声。
当电源为+/- 5V 时、能否通过施加正电压同时使用 VL 和 VH?
例如、在 VL = 1V 且 VH = 3V 的情况下。

此致、
Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Toshi、

    我对你的问题的理解不清楚。 但根据我的理解、您是否要求 VL 和 VH 都可以是正电压、例如 VL = 1V 和 VH = 3V?
    如果您查看数据表中的电气特性部分、了解 Vs =+/- 5V 时的情况、最小限幅器间隔列为400mV。 这意味着 VL 和 VH 都可以是正电压 VL = 1V 和 VH = 3V、因为它们之间的间隔为400mV。 我看不到要平衡 VL 和 VH 的任何要求。 仅存在最小和最大限制器分离限制。

    谢谢!
    卡兰