This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA521EVM:OPA521

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/804137/opa521evm-opa521

器件型号:OPA521EVM
主题中讨论的其他器件:OPA521

你(们)好

  我们已经测试了 OPA521线路驱动器、主要问题如下:

1:在 FCC 频带(150kHz 至500kHz)Ω 下、负载电阻为2k Ω、PA 失真非常严重。 下图放大倍数为7倍、R105 nC。原理图、测试波形图如下:

2:在 EVM 入门板上、1.6 Ω 负载测试波形失真非常严重、请帮助分析原因? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    昨天、我收到了来自 FAE (Yangbo Wang)的直接支持电子邮件。
    我将关闭 E2E 主题并通过直接电子邮件继续讨论。