This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA139:可测量的电流范围是多少

Guru**** 2826155 points

Other Parts Discussed in Thread: INA139, INA190, INA191, INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/803323/ina139-what-is-range-of-current-that-can-be-measured

器件型号:INA139
主题中讨论的其他器件: INA190INA191INA186

您好!

我参考了数据表、发现有一个 VOUTMAX 间接限制了电流测量。  

我的应用是在0.1mA 至10A 范围内的不同 VRM 上安装此模块。 您能否为电路在以下条件下具有最佳效率的情况提供 Rs 和 RL 值

V+ = 2.5V

1、VIN+= 1.8V、预期电流消耗= 0.1mA 至1A

2、VIN+= 15V、预期电流消耗= 0.1mA 至1A

谢谢、

Murali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murali、

    感谢您使用论坛提出问题。  首先、我认为 INA139不适用于您的应用。  V+被限制在2.7V 至40V、并且未在2.5V 时指定。  同样、在条件1中、共模限制在2.7V 至40V 的相同范围内。

    您是否曾尝试使用我们的参数搜索来限制电流感应放大器的选项?

    我将从这里开始。  http://www.ti.com/amplifier-circuit/current-sense/overview.html

    如果您希望使用模拟输入、请单击相应的链接、您可以看到还有其他选项。  我在这两种情况下都搜索了您的条件、这里是 模拟输出的链接。  下面是我更改的参数。  INA186、INA190和 INA191可能是适合您的选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    这真的很有帮助。

    INA186数据表显示:"INA186是一款专门设计的电流感应放大器、可精确测量远超过电源电压的共模电压下电流感应电阻器上产生的电压。 电流在 VIN+和 VIN-处高达40V 的输入电压轨上测量、电源电压 VS 低至1.7V。"

    在我的大多数情况下、共模电压介于0.6V 和3V 之间、电源电压介于2.5V、3.3V 或5V 之间。  INA186表示、当共模电压和电源电压之间存在相当大的差异时、它可以精确测量。  

    请就此提供建议。  

    谢谢、

    Murali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Murali、

    我们的大多数电流感应放大器能够使输入共模电压超过电源电压。 这也是该声明所指的内容。
    因此、在您的条件下、即使 VS 电源为2.5V、您也可以具有3V 的共模电压。 请注意、您的输出电压将根据您的电源电压受到限制。 因此、您可能需要针对电源电压的变化更改 INA186增益或 Rshunt 电阻器的选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Javier 好、

    我想知道 Rsense 电阻器值是否有任何最低要求。 我看到 Rsense 上的最大限制值为1k 欧姆。

    谢谢、
    Murali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murali、

    不需要低值、但您需要确保能够准确测量。  例如 、如果您具有大电流(数百安培)并且需要 µΩ Ω 电阻器、则需要考虑到电阻器焊接连接的电阻。  在1A 电流下、这不是什么问题、因为在焊接电阻不是问题的情况下、您很可能使用更大的电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Javier 好、

    以下是我的设计参数、
    高侧配置、Vs = 3.3V、Vref = 0v、增益= 25、预期电流消耗范围为1mA 至2A。

    我使用公式 Rsense <(VSP)/(Imax x Gain)计算了 Rsense max、获得的值为0.0652ohm、其中 VSP = Vs-40mV

    在我计算 Rsense 后、我使用了 Vout = IMIN x Rsense x 增益公式来查看我的 Vout 是否在输出电压摆幅限制范围内。

    ILOAD (A)Rsense (欧姆)增益Vref (伏特)从方程式中得到 Vout (伏特)
    2.0.06.2503.
    10.06.2501.5
    0.1.0.06.2500.15
    0.01.0.06.2500.015.
    0.001.0.06.2500.0015.

    Vout 列的电压处于限值范围内(大于 GND+1mV 且小于 Vs-40mV)
    2.我的计算中没有包括共模电压。 这是进行计算的正确方法吗? 我在计算这些值时才考虑到这些值
    我看到电阻值仅为0.06欧姆。 有问题吗?
    4.您建议使用哪种类型的探头来测量0.0015v 的输出电压?

    谢谢、
    Murali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muralidhar、

    您将遇到的问题是、INA186的 VOS 为50uV、摆幅至 GND 将限制为1mV。  我们提供了详细的视频系列、可帮助您解决许多问题。

    您的测量值将取决于您的仪器。  规格将显示在您使用的仪表或 ADC 上。