This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM211:在 VCC 轨电平下运行

Guru**** 2771035 points

Other Parts Discussed in Thread: LM211, TL331, LM311, LM111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/811881/lm211-operating-in--at-the-vcc--rail-level

器件型号:LM211
主题中讨论的其他器件: TL331LM311LM111

LM211应用使用一个+23.5Vdc 偏置电压施加 到 LM211比较器的 VCC+上、VCC-引脚接地。  对于比较器的一种状态、比较器的 IN+引脚将为13.4Vdc、而比较器的 IN-引脚将为0V。  因此、IN-引脚上的电压将违反共模输入电压要求、即比 VCC-引脚高0.5伏。  我看到的线程表明、只要其中一个输入处于所需的共模输入电压范围内、LM211比较器输出就会处于正确的状态。  那么、在对 IN-引脚施加0伏电压时 LM211比较器输出是否正常工作、或者我是否应该进行设计更改以使 IN-引脚电压保持在 VCC-引脚之上0.5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven

    请让我们再留出一天时间进行验证、但我相信您需要将输入电压电平转换为至少比(VCC-)高0.5V。  对于 LM211、如果其中一个输入处于共模范围内、则另一个输入可能大于共模范围、并且输出将为适当的逻辑电平。  但是、这并不意味着一个输入处于共模范围内、这样就可以使另一个输入小于共模范围。  您可能选择了 LM211作为其独特的输出级、但如果不需要该输出、并且仅需要集电极开路输出、TL331将是一个不错的选择、因为它允许接地感应。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    即使比较器输出保持正确状态、保留建议的共模输入电压范围也会严重降低比较器的性能(输出压摆率、传播延迟时间等)。 因此、违反建议的运行条件是不明智的。

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德州仪器 LM111、LM211、LM311 数据表 SLCS007K 中的以下示例电路于 2017年3月修订 、显示了比较 器 IN-引脚从0V 摆动到4.91V 的情况。  我想将其展示为在  VCC 轨电平下运行 IN-输入的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定示例电路的图片是否包含在我发布的主题中。  我参考了 SLCS007K 数据表中 标题为"图19 TTL 接口与高级逻辑"的表16中的示例电路、该电路具有从0V 摆动到30V 的逻辑输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    如果仔细阅读应用程序第9.2.2.1节、则说明只要其他输入在范围内、就可能超出上限共模范围。 它根本没有提到负输入范围。

    查看"功能方框图"原理图、接地(向 V-键入输入)会从电流镜关闭、进入以下 NPN 级。 在这种情况下、您可能会看到输出"触发器"以何种方式变化的趋势、但这可能会随器件批次和温度的变化而变化。

    我们的建议是不要将输入接地并保持在有效输入范围内、尤其是负限值。

    如需更多信息、请参阅 LM311应用手册:

    http://www.ti.com/lit/pdf/snoa642

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    感谢您的建议。  我认为第9.2.2.1节没有讨论在低于共模电压的输入之一上运行的影响、这一点很有意思。  这可能是有用的信息、可在将来添加到第9.2.2.1节中。  您还可以考虑从数据表中删除图19中的"0V 至30V 高级逻辑"采样电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven

    我完全同意你的建议。  当我们刷新数据表时、我们将进行这些编辑。  很抱歉造成混淆。  我将关闭此帖子、因为我认为您没有其他问题。  如果出现任何其他问题、请回复或启动新主题、以便我们作出回复。

    卡盘