This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR305:输出电平

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR300EVM, XTR300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/812539/xtr305-output-level

器件型号:XTR305
主题中讨论的其他器件:XTR300EVMXTR300

您好!

关于 XTR300EVM、EVM 是否可针对输出电平0...10V 和0/4...20mA 进行调节?

DAC 输出(0...1.5V)由 MCU 提供。

EVM 和数据表中的 Rset 有时位于 GND、有时位于 Vref。

您会建议哪种布局?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frederik、

    XTR300的有效电压输出范围 为±10V、有效电流输出范围 为±20mA (线性 电流高达±24mA)。

    您似乎只需要单向输出、因此我建议您将 R_set 设置为接地。 我们为用户提供了使用单向输入信号驱动 XTR300并通过几种方法获得双向输出的选项、如 XTR300数据表的图42所示:

    根据您的要求、查看 XTR300数据表中的图40和41、了解单向电压和电流输出配置:

    Tamara