This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR116:具有4线传感器的4-20mA 变送器

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR116, XTR117, XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/803954/xtr116-4-20ma-transmitter-with-4-wire-sensor

器件型号:XTR116
主题中讨论的其他器件: XTR117、 XTR111

您好!

我正在寻找一个4-20mA 变送器来连接到 DAC 的输出。 我见过 XTR116和 XTR117、想知道它们是否适用于4线系统? 如果不是、您可以建议一个替代方案吗?

感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    输入隔离式3线变送器通常可通过将负输入(IN-)连接到 GND 连接到4线模拟输入模块。 下图显示了发送器和接收器接线连接的示例。 要了解有关4线电流环路传感器变送器的更多信息、请参阅我的同事撰写的博客 :https://www.planetanalogue.com/author.asp?section_id=3117&doc_id=563997

    看看 XTR111。 这是一个3线发送器、可转换为4线发送器、如上所述。  

    Tamara Alani