主题中讨论的其他器件: OPA2990
您好;
我们将 OPA170用作开环 比较 器、其中反相端子是用于设置基准阈值的电位计。 在同相端子上、我们的电路有一个输出。 在与1MEG 电阻器并联的情况下、在 ap 放大器的 I 同相端子上的电容为0.1uF。
在正常运行期间没有问题。 但是、当该电路暴露在高电磁场中时、我们看到0.1uF 的电压充电至0.6V 至1V。 我们最初通过该 EM 波可能会通过一条轨迹或一个环路在电路中引入该电压、但情况并非如此。 因此、最后我们所做的是保持一切不变、我们刚刚断开了运算放大器的电源引脚并再次进行测试。 这次在0.1uF 电容器上没有观察到电压。
因此、需要知道的是、由于外部 EM 波、电源时间的噪声可能很高、因此运算放大器的电源引脚处的电源噪声很大。 由于电源上的这种噪声会导致运算放大器出现奇怪的行为、因此它可能会为位于运算放大器同相输入端子的0.1uF 电容器充电。