This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3201:TLV3201输出

Guru**** 2536500 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3201, TLV7011, TLV1805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/804026/tlv3201-tlv3201-output

器件型号:TLV3201
主题中讨论的其他器件: TLV7011TLV1805

您好、先生:这是我的测试 电路。 当我 将 PIN3连接到 GND 时。 输出应为低电平。 但我在上电时发现了这一点。   存在 短路高 电平脉冲。 请参考图片。 我想知道原因吗?

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lei、

    TLV3201的最小电源电压为2.7V。 但在上电期间、电源电压从0V 开始。 因此、TLV3201可能无法按预期工作、这是一个短暂的时间段。 这是绝对正常的。 在电源电压过低的情况下、没有运算放大器或比较器能够正常工作。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    假设垂直示波器为1V/Div、看起来电源电压介于1V 和1.2V 之间、斜升速度相当慢。

    如 Kai 所述、最小电源电压为2.7V、因此器件仅在1V 时唤醒、但尚未完全偏置。 1.2V 是内部电路开始唤醒但未完全偏置的地方。 因此、随着电源电压上升到最低电源电压、输出"触发"。

    凯说的是 正确、是大多数比较器会在电源电压升高时出现毛刺脉冲。

    然而、我们现在已经引入了一个带有内部 POR 电路的比较器、此电路通过要求在输出开始响应输入前同时满足时间和最小电源电压限制来大大减少这个加电"毛刺脉冲"。

    请参阅 TLV7011或 TLV1805系列比较器。 最快的是250ns、希望这对您来说足够快。 电源电压必须超过1.6V、并且/或者 电源必须持续20us。 在此期间、输出将为低电平。