This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:标称增益规格?

Guru**** 2771055 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO224, TINA-TI, AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/811332/iso224-nominal-gain-specification

器件型号:ISO224
主题中讨论的其他器件: TINA-TIAMC1301

团队、

SBAS738A 的第8页给出了标称增益 :

-仅提供"Typ"值。我们是否有关于最小值/最大值的一些信息?
该值在不同的设备之间可以有多大的变化?
-我们可以提供的不同 ISO224器件之间是否存在%的增益偏差?
TINA-TI/SPICE 模型是否可以帮助评估标称增益的变化? 如果是、如何操作?

-(1)定义似乎缺失。 (1)指的是什么注释?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、A:

    希望您今天下午表现良好。  

    标称增益的最小/最大变化由增益误差规格表示。 我不相信这在 TINA 模型中是有表现的。  

    我已经向系统工程师发送了一条消息进行确认、但我认为它引用了上一页中的(1)项: (1)典型值包括一个 Σ 统计变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    感谢您的回答。

    25°C 时的增益误差(例如)。 第13页的 Gig 17似乎给出了 ISO224B 的 EG 与温度间的关系。
    ISO224A 也有它吗?

    是否有应用手册/文档会解释如何计算/估算所有器件都有效的最坏情况误差/偏差?
    您认为 TINA-TI 模型有助于进行一些仿真来评估这一点吗? 是否有可用示例?

    -系统工程师是否确认?

    提前感谢、

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、A:

    我们没有可用的图形、但我希望斜率变化大致相同。

    我随附了一个 Excel 文档、用于 AMC1301计算最坏情况下的误差。 只需填写数据表中的第6-16行,它就会为您提供边界。  

    TINA-TI 模型可用于显示外部组件的变化如何影响输出测量。 具体来说、我没有任何相关示例、但如果您查看技术文档选项卡下的电路指导手册、您将看到文档中用于生成图形的 TINA 仿真的链接。  

    假设正确、即上一页中的(1)项正确。  

    e2e.ti.com/.../AMC1301_2D00_Q1-Total-Error-Analysis_5F00_VoltageSense.xlsx