This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124:初级侧断开时、次级侧是否会受到影响

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO124, ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/804037/iso124-will-the-secondary-side-be-affected-when-the-primary-side-is-broken

器件型号:ISO124
主题中讨论的其他器件: ISO224

大家好、

我的客户正在评估我们的 ISO124。 我注意到、在我们的数据表中、初级侧的最大输入电压为100V。 因此、当瞬态电压高于100V 时、我假设初级侧将断开。 我的问题是、当初级侧被高输入电压损坏时、次级侧会发生什么情况-它是否可以保持安全? 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    不能排除隔离层也会受损。 这取决于在损坏期间实际发生的情况。 是短暂的过压周期、还是整个芯片的长期烧烤...

    我会避免任何风险、并保护输入侧免受过压影响。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    正如凯先生所说,这在很大程度上取决于损害的程度。 可能需要使用二极管保护输入、以避免此类瞬变损坏。 此外、如果您尚未看到 ISO224、则可能值得一看。