This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL074A:负载电阻= 100K 欧姆

Guru**** 2504875 points
Other Parts Discussed in Thread: TL074, TL082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/812607/tl074a-load-resistance-100k-ohm

器件型号:TL074A
主题中讨论的其他器件:TL074TL082

您好、在 图6的规格中。 最大峰值输出电压与负载电阻间的关系、它显示了 VOM 与 RL。

但是、最大值 RL 为10K 欧姆。 如果 RL 增大到100K 欧姆、会发生什么情况? 非常感谢。  

应用:工业电机

此致

Brian Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    几乎什么都不会发生。 当曲线接近10k 时、它将变平。 超过100k 时、曲线继续变平。 100K 只会增加一点电压、这一点在图6中很难看到。

    此处是+/-5V 时的 TL082图表、其中更容易看到电压并接近100k。 该图还将 VOL 和 VOH 分开。 较低的电源电压会产生较低的负载电流、从而在 +/-15V 时模拟较高的电阻。 TL074将与此类似。

    您是否需要低成本轨到轨输出替代产品?