This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RCV420:RCV420是否可与交流电流输入搭配使用。

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: RCV420
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/811777/rcv420-can-rcv420-be-used-with-ac-current-input

器件型号:RCV420

我有一个非常小的交流电流、可以使用 RCV420来获得比例输出。
如果不是、哪个 TI 器件可以满足此要求。

提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Dev、

    感谢您的提问。 您的交流电流有多小? 您所需的输出是什么? 我们可以使用仪表放大器实现此目的、但我需要先了解输入/输出要求。

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Dev、

    我想 RCV420针对4...20mA 的电流或毫安级的电流进行了优化。 如果您的电流远小于此电流范围、那么我认为 RCV420不太适合您的应用、您应该遵循 Tamara 的建议。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    以下是我的配置:

    电流介于4mA 至20mA 之间。 与此相对应的最大电压为5V