This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:I2C 地址

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/811151/ina219-i2c-address

器件型号:INA219

尊敬的团队:

我在另一个 E2E 主题中找到了有关 I2C 地址的一些说明。

但我和我的客户仍然无法理解 INA219如何确定其 I2C 地址。

VCC/SDA/SCL 应该具有相同的 VIH 电压、但是 SDA 和 SCL 将由 I2C 主器件控制和切换。

这是否意味着主器件需要控制 INA219的地址? 主器件能否动态控制地址?

请帮助解释更多详细信息。  

谢谢你。

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    INA219的地址由 A0和 A1引脚上的连接根据下面复制的数据表的表1进行设置。

    在每个通信数据包之前对这些引脚的状态进行采样、以检查它们是连接到 GND、VS、SDA 还是 SCL。 您无需担心这些线路上的电压在通信期间会高低切换。  

    如果您使用 GPIO 引脚来切换更改 A0和 A1连接的开关、主器件可以动态控制地址。 但是、由于时间问题、不建议这样做。 最好将 A0和 A1引脚直接短接至 GND、VS、SDA 或 SCL 并保持固定。

    如果您的问题得到了解答、请单击绿色按钮"这已解决了我的问题"。 谢谢!

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流和磁感应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    感谢您的回复。

      在每个通信数据包之前、将对这些引脚的状态进行采样。

    在每个通信数据包之前、VS、SDA 和 SCL 可能具有相同的电压、例如3.3V。

    INA219如何知道它连接到哪一个、然后生成4位输出?  

    谢谢你。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    地址引脚的状态与电压无关。 该器件执行内部连续性检查、以查看哪些引脚短接在一起、然后根据该引脚设置地址。

    此致、

    Ian Williams