This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3502-Q1:TLV3502

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3502, TLV3202, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/811794/tlv3502-q1-tlv3502

器件型号:TLV3502-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV3502TLV3202TINA-TI

我使用 TLV3502进行快速电压检测。

一个是仅限级别

第二个是快速过零检测。

我的电路是否正常?...包括极性?e2e.ti.com/.../fast_5F00_detector_5F00_tlv3502.pdf

我可以添加迟滞、但信号相对干净。  我需要吗?

PL 请参见随附的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、

    TLV3202具有1.2mV 的典型迟滞。 如果您认为您的信号足够干净(且快速)、这样它不会在您各自跳变点的1.2mV 范围内错误触发、则无需设计外部迟滞网络。

    对于监控信号电压电平的通道、您要设置什么电压阈值? 您的所有信号节点(vd1sns、voutp1、vln_smPL)的值是什么?

    对于监控 ZCD 的通道、反相端子应接地。

    此致、
    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny

    非常感谢您的评论。

    PL 请参阅 针对 ZCD 与其他输入振幅挂钩的 e2e.ti.com/.../2311.fast_5F00_detector_5F00_tlv3502.pdfattached 校正。 同时、我将介绍 TLV3202。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny

    我没有给你上一次"答复"中的所有答复。

    我使用 lT1011进行了快速仿真、因为它非常方便! 以便您可以看到输入 COMP 电平。

    我将了解 TINA-TI 是否有相同的模型。

    显然、存在一些差异:查看在 该比较器中执行 ZCD 所需的操作:我必须将 NI 连接到 GND 基准

    TLV3502/3202 是否会按您所示工作:对于 ZCD、我需要将 INV 连接到 GND 基准?

    e2e.ti.com/.../fast_5F00_detector_5F00_tlv3502sims.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny

    我在 TINA-TI 模型中找到了 TLV349。

    它在比较模式下有很大不同。

    实际上、使用电容器作为+ve 反馈将 INV 连接到 GND 看起来是一个更好的电路。

    TLV3502或3202也是如此吗?

    如果是、我将肯定选择此配置。

    Thnx

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    在任何情况下、我都会添加迟滞。 快速比较器始终从中受益。 TLV3502速度非常快! 如果带宽要求允许、我还会在从输入到 GND 之间添加一个小电容。 这样可以最大限度地减少从输出到输入的杂散耦合。 此外、请遵循数据表第10.1节中提供的布局指南。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同意!

    我已经添加了一个电容器、如 比较器的 TINA-TI 模型所示。

    我可以移除它并放置 R。

    太多了

    然后让我们结束这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的意见、Kai。

    Jonny