This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA354:OPA354中图1 (典型特性)的测试电路

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/803712/opa354-test-circuit-for-figure-1-typical-characteristics-in-opa354

器件型号:OPA354

大家好、

美好的一天!

我们的客户申请获取 图1中波特图时使用的测试电路。 (同相小信号频率响应) 。 是否可以向客户提供此信息?

提前感谢您的帮助。

此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    数据表在所需的频率响应图的顶部包含所需的值。

    这是一个同相放大器设置示例。

    在上图中、R1 = RF、R2 = Rg

    这就是同相放大器设置的外观。 现在、根据您需要的增益来查找 Rg、例如增益为+10。 波特图中给出的 RF 为604欧姆。 同相增益公式为 G = 1 + Rf/Rg、因此在本例中 Rg 等于67.1欧姆。 上图中不包括负载电阻器。 您只需将1k Ω 负载添加到输出端的接地端即可。 该器件的电源将设置为5V。 现在、您只需在整个频率范围内绘制20log (Vo/VI)、您就可以得到增益与频率间的关系图。

    谢谢!
    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karan、

    这正是我们客户的需求。 非常感谢您的回答!

    此致、

    Jejomar