This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233:如何使用触发函数获取0.3msec 电流脉冲?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/803467/ina233-how-to-use-trigger-function-to-get-the-0-3msec-current-pulse

器件型号:INA233

您好、TI 团队、

很高兴见到你。

我们希望使用 INA233来获取电流脉冲、该电流将小于光电二极管的1mA。  

电流脉冲的频率为30Hz /占空比为0.9%/脉冲开启0.3ms (这意味着在一个正弦波中打开0.3ms /关闭32.7ms)。

我们在 INA233中使用的代码如下:

Current_LSB = 1000uA /(2^15)= 3.05 x 10^-8

CAL = 0.00512/CURRENT_LSB * R = 0.00512/(3.05x10^-8)*(80.6 Ω)= 2081.54 ->十六进制:0x0822

我们可以在继续模式下感应约500uA 的恒定电流。

我们尝试测量 500uA 的电流脉冲/脉冲打开:0.1sec、脉冲关闭:0.1sec、

并将 Average (AVG)的数量设置为1、

但我们得到的结果如下:

a.在继续模式下、300uec 转换时间= 370uA (4097h)  

b:100usec 转换时间= 199uA (4007h)

请帮助我们设置正确的触发模式寄存器设置、以获得最大脉冲值 当前值?  

请帮助我们。

非常感谢。

应用和原理图设计如下所示:

此致、

Muller

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Muller、

    欢迎来到放大器论坛。 感谢您发表您的问题。

    100us 和300us 的转换时间应该足够快、足以满足您描述的情况(100ms 导通时间、100ms 关断时间、因此5Hz)。 INA233还应能够在导通时间为300us 时测量峰值电流、但在此配置期间、您需要选择140us 的分流电压转换时间。

    总之、您确定要正确计算电流测量值吗? 如果电流寄存器读回4097h (16535十进制)和4007h (16391十进制)、并且将十进制值与电流 LSB (ILSB=30.5nA)相乘、则计算结果分别为504.3175uA 和499.9255uA。

    如果我弄错了、请使用一些数据进行回复、其中显示峰值电流实际达到500uA。

    此致、
    Peter Iliya