This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV376:在整个温度范围内、您是否有任何有关"来自电源轨的电压输出摆幅;参数的数据?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV376, OPA376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/799496/tlv376-do-you-have-any-data-of-voltage-output-swing-from-rail-parameter-under-full-temperature-range

器件型号:TLV376
主题中讨论的其他器件: OPA376

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 TLV376用于他们的下一个产品。

 他们希望在   整个温度范围内获得有关"电源轨电压输出摆幅"参数的 TLV 电气特性。

 在 TLV376数据表的第7页上、该参数仅定义25°C 的摄氏度。

 例如、 该参数是在 OPA376数据表中针对整个温度范围(-40C~+125C)定义的。

 客户希望获取 上述数据。

 在整个温度范围内、您是否有任何有关"轨电压输出摆幅"参数的数据?

 请给我回复。

 我们不胜感激。

 此致、

 Kazuya Nakai。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya、

    您是否见过数据表的图12?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    很抱歉我的回答很晚。 感谢您的回复。
    我告诉他们请参考图12。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。