This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4281EVM:此 EVM 似乎未附带原理图。

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/802896/ths4281evm-this-evm-seems-to-not-have-schematic-attached

器件型号:THS4281EVM
主题中讨论的其他器件:THS4281

与其他 EVM 不同、THS4281 似乎没有附加原理图。

这太奇怪了、没有单独的 EVM 规格文档。 相反、仅提供数据表中的布局部分。

EVM 仍然缺少原理图和 BOM 信息、通常可以在其他器件的 EVM 规格中轻松找到这些信息。

顺便说一下 、THS4281数据表第一页中显示的原理图看起来是错误的。 连接到感应电阻器端的反相和同相输入应进行交换。

请帮您澄清这些问题。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fan、

    如果仔细查看数据表图76和79中的布局、您会发现 EVM 的电路非常简单。 数据表中包含足够的信息、可用于确定适合该电路的电阻类型。 请参阅数据表的图68和69。

    不、第一页上的原理图不是错误的。 由于没有运算放大器可以在输出端完全摆动到负电源轨时、THS4281的输出端在测量零电流时会发出 VBAT/2、而当测量电流增大时、输出电压会降低。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:
    感谢您的回答。
    我们希望在需要对原始配置进行最小更改的应用上下文中快速开始评估芯片。
    尽管如此、具体的原理图和 BOM 将非常有用、否则我们必须对电路进行反向工程、包括电路结构和元件值、更不用说详细的额定值了。
    至于原理图,您是否注意到输出侧的方程式 Vout=Isense?
    您能否帮助基于此类配置推导出此公式?
    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fan、

    是的、我确实注意到了"Vout= Isense"等式。 但我认为这是我描述的方式、因为 THS4281无法为 Isense = 0A 发出0V 输出电压:

    EVM 的原理图与数据表第一页上的原理图不相同。 我认为这更像是:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fan、

    我将查看我是否可以为您找到 EVM 的 BOM 和/或原理图。

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fan、

    给你:

    e2e.ti.com/.../THS4281_5F00_Schem.pdf

    e2e.ti.com/.../THS4281DBV-BOM-030804.xls

    谢谢!

    卡兰