This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1300:AMC1300隔离

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1300, AMC1204, ISO7842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/810359/amc1300-amc1300-isolation

器件型号:AMC1300
主题中讨论的其他器件: AMC1204ISO7842

你(们)好

我将 AMC1300用作高压电源中的电流传感器。 工作电压大约为2kV、但它可能会上升到3.5KV 一秒钟。 在 slyy063.pdf 图 n.3中,显示了使用寿命与施加的电压:我在 3.5KV 下读出大约1e6秒(即11天)。 我的问题是:使用寿命是指电压为3.5KV 的所有周期的总和、或者、当我关闭电源时、使用寿命从每次0开始? 换言之:我能否在11天内施加3.5KV 电压、关闭器件、并在11天内再次施加3.5KV 电压、而不会出现故障?

谢谢

Michele Visentin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michelle:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!   图3所示的 AMC1300数据假设在隔离栅上持续施加电压。  我们没有尝试在第10天的第23个小时进行测试、然后重新启动以查看时钟是否复位。  长时间暴露在更高的电压下会降低隔离栅的预期寿命、不会完全重新设置时钟、但也不会从您的离开位置开始。  请给我几天时间、让我看看我是否能为您找到更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michelle:

    很抱歉耽误你的时间。  我找到了我要寻找的材料、但这种情况与您在这里看到的情况不完全相同。  该测试使用的是我们的 AMC1204器件、其工作电压为1.25kV、每天8-16小时、其余24小时周期为780V。  该案的保守预期寿命为25岁。

    我还看了 SLYY063文档-用于推断该文档中图3预期寿命的器件是 ISO7842。  AMC1300对隔离栅使用更新的技术。  AMC1300数据表中的图4显示了1PPM 故障率、可让您了解应用中的预期结果-在3.5kV 下、您可以看到~1E+8与1E+6。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Tom