This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199:电源获取到 INA199的电流

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1701, INA199, INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/811565/ina199-current-taken-by-the-power-supply-to-the-ina199

器件型号:INA199
主题中讨论的其他部件:TLV1701、 INA186

对于一个与 INA199A2一同使用的10欧姆的较大感测电阻器、当感测到电流时、我们是否应该在电源引脚上获得更大的电流、因此10伏上的电压更高? 电源电压约为3.1V。  

输出端连接到高阻抗、例如 TLV1701比较器的输入端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashvin、

    您不应看到电源大幅增加。  请注意、您的输入偏置电流约为28µA μ A、因此可能会存在与此相关的误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    具体而言、这些是参数:

    1、感测电流的电源电压:6.3V

    2、10欧姆、5.1欧姆的感应电阻也会产生类似的结果

    流经感测电阻的电流为1mA 至20mA。

    电源电流@ 3.1V = 100uA @ 1mA、但在20mA 时电流约为1A。

    5、如果将感测电阻改为0.8欧姆至1欧姆、则不会注意到电源电流的这种很大变化、仅为10至20uA 左右。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、第4点的读数应为1mA、而不是1A。

    那么、测试电路中的任何其他变化是否可以解释20mA 电源电流的这种增加、其感应电阻比较低的感应电阻器更高?

    谢谢、

    Ashvin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashvin、

    它是整个电路(包括 INA199)消耗的电流、还是仅由 INA199本身消耗的电流?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    整个电路仅由 INA199A2 (增益100)或 INA199A3 (增益200)组成。 该输出端没有负载。

    1mA 仅由 INA199A2/A3消耗、仅当10欧姆用作感应电阻器且20mA 电流流经此10欧姆时。

    问题是当检测电阻器的电阻高达5欧姆或10欧姆时、预计电源电流会增加吗?

    谢谢、

    Ashvin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashvin、

    它是 INA199流入负载电阻的输出电流吗?

    您能否显示原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashvin、

    我进一步研究了它、发现如果您过驱输入以在电源轨以上创建输出、它将导致电源电流增加、正如您看到的那样。  这将在线性范围之外操作部件。  避免这种情况的最佳方法是将输入限制为电压电源/增益。  在您的情况下、您可以将电源电压增加到电源的6.3V、但如果您使用 INA199A3版本、您仍将被限制在6.3V/200。  您还可以像您提到的那样降低 Rshunt 值。

    我们确实有 INA186等较新器件、这可能是您应用的更好选择、因为输入偏置电流处于 INA199的 nA 范围与 µA μ A 范围内。  输出也会随着输出饱和而变得更好。  如果您使用的是 SC70封装、并且想在电路中尝试、这也是一种直接替换。