This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM566 VCO、

Guru**** 668880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/811857/lm566-vco

是否有技巧可以让 LM566方波输出在50%占空比下振荡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

     我相信您询问的是 LM556、而不是 LM566、这是正确的吗?  

    此致、

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    LM566是一款停产器件、因此我们只能提供非常有限的支持。

    数据表显示的典型占空比为50%、因此这是可行的。

    您使用的电源电压、频率和控制电压范围是多少? 双电源还是单电源? 原理图?  您是否有示波器照片?

    使用这些器件的一个常见错误是尝试使用较大的调制指数来"过调制"(尝试过多改变频率)。 频率"弯曲"过大可能会使输出波形失真。 如果您想要低失真、则不应尝试偏差超过10%。

    另请注意、线性运行的有效调制输入电压范围为3/4 Vcc 至 Vcc、因此请确保您的输入电压处于该范围内(可能需要电平转换)。

    另请参见 AN-146、它使用 LM566作为载流 FM 发送器。 请注意受限调制范围。 它还显示了如何在单电源应用中使用 LM566。

     http://www.ti.com/lit/an/snaa087/snaa087.pdf