This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4271EVM-UG:用户指南内容与实际图片中显示的内容不一致

Guru**** 2826215 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4271EVM, THS4275, THS4271

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/802898/ths4271evm-ug-the-user-s-guide-content-is-inconsistent-with-what-real-picture-shows

器件型号:THS4271EVM-UG
主题中讨论的其他器件:THS4271EVMTHS4275THS4271

我当时正在研究利用 THS4271EVM 提供的独立反相和同相输入端子的可能性。 (请参阅随附的图片)

但用户指南显示、仅暴露同相输入端子。

如何判断应该认真关注哪一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fan、

    您是否注意到有两种不同的 EVM?

    www.ti.com/.../THS4271

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:
    感谢您指出这一点。
    图片应已在的链接中更新
    www.ti.com/.../ths4271evm-ug
    这是相当误导人的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fan、

    这是什么意思?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fan、

    很抱歉,我希望你能澄清问题。

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="kai klaas69">您好、风扇、

    这是什么意思?

    Kai

    [/报价]

    尊敬的 Kai:

    页面 视图 THS4271EVM-UG 中显示了一个链接

    您可以看到、这实际上是 THS4271EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fan、

    现在、我了解您的意思。 是的、你是对的。 这是错误的图片。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fan、

    原因是该图中显示的 EVM 可用于 THS4271和 THS4275。
    www.ti.com/.../slou143.pdf

    你是对的、这非常令人困惑。 我将报告这一点、以便我们可以解决这一问题。

    谢谢!
    卡兰