This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH2832:LMH2832平坦度问题

Guru**** 2927910 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH2832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/811333/lmh2832-questions-of-lmh2832-flatness

器件型号:LMH2832

您好!

以下是 有关 LMH2832 平坦度的两个问题。 请为 他们提供帮助。

在  LMH2832数据表的第9页上、电压增益与频率间的关系曲线仅显示高于1MHz 的性能。 0~1MHz 之间的曲线如何? 我们是否有要显示的测试数据?

0.1dB 平坦度的 EC 带宽表规定带宽通常 为300MHz。 这是否意味着0.1dB 平坦度应覆盖0~300MHz 带宽?

谢谢!

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    两个很好的问题、我可以在这里简单地回答。  对于高速器件、数据表通常反映器件的用例和运行条件。  由于带宽较大、较高速的器件通常很有价值、因此您看到的曲线部分是所获取数据的亮点。  如果您下载适用于 LMH2832的 TI 参考设计并在1Hz 至10GHz 范围内模拟交流性能、您将看到大部分曲线(在对数标度上)是多么平坦和不有趣。  因此、要回答您的问题、请执行以下操作:

    1.曲线平坦,模拟1MHz 和60MHz 之间的曲线行为,即频率低于1MHz 时的电压增益为1MHz 时的电压增益。  在数据表上的相同尺寸图像中、以更高频率分辨率显示电压增益中的极点时、很可能会忽略这些数据作为计算选择。

    2.从我的角度来看,你对这个有很好的处理能力。  BW 本质上是一个宽度或频率范围的度量。  因此、数据表上的这个数据值描述了如何保持0.1dB 的相对平坦度、限制带宽为300MHz。  增大运行频率范围将开始接合极点并降低电压增益。  如果您对该部件进行仿真、您可以将光标放置在300MHz、并在较高频率下体验增益漂移、这超过了0.1dB 平坦度参数。

    希望这一点很有意义、简而言之、您了解0.1dB 平坦度的工作原理、只需推断平坦度即可实现低于 MHz 的电压增益性能。

    谢谢、

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    感谢您的解释!

    B.R

    保罗·任