This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何以最低的成本找到相同的 LM358器件型号

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358, RC4558, LM321LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/811959/how-do-i-find-part-number-same-lm358-with-lowest-cost

主题中讨论的其他器件:LM358RC4558LM321LV

你(们)好。

我将压电扬声器和音量控制设计放大为下图。

但我需要最低的成本来实现该设计。

那么、您能告诉我什么是运算放大器(单电源)、我可以用最低的成本替代 LM358。

谢谢、致以最诚挚的谢意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hoang Anh、您好!

    从这里的所有运算放大器开始  

    http://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/products.html

    在网页上选择电源电压。 然后单击红色的查看器件按钮。

    在右侧单击大致价格两次以按从低到高排序。  

    不基于 LM358内核的最低价格结果是 RC4558。

    如果您可以将电源电压降低至5V、则 LM321LV 成为一个选项。