This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA333:在选择封装时应考虑哪些因素?

Guru**** 2380000 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA333
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/811616/opa333-what-should-be-considered-when-choosing-a-package

器件型号:OPA333

您好!

为特定组件选择封装时,应考虑哪些因素?
例如、OPA333有2个 DBV 和 DCK 封装?
我需要在这里考虑哪些因素?
如果有人能给我一些与此相关的参考资料或阅读材料(文章等)、我会很高兴。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kasun

    显然、尺寸差异是首要考虑因素;DCK 小于 DBV。 但是、您需要了解热特性。 一般而言、较大的器件会更好地散热。 请参阅数据表的第6页。

    由于这是一款低功耗器件、除非您在高环境温度下使用这些器件、否则您可能不会遇到任何问题。

    此致

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Dennis 分享您的知识。