This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:负共模输入电压

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240-Q1, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/802581/ina240-q1-negative-common-mode-input-voltage

器件型号:INA240-Q1
主题中讨论的其他器件: INA240

大家好、

我们将检查 使用 INA240-Q1对电机驱动电路进行电流检测的情况。

在12V 电源的高侧检测到电流、但  反电动势导致的输入共模电压可能小于-6V。

我们已经采取了措施、但很难保持-6V。

当输入共模电压小于 -6V 时、是否有任何有效的测量?

我们希望以某种方式使用 INA240-Q1、以实现精度和增益的平衡。

如果反向电流在电压降至-6V 以下时流动、如何在路径中放置二极管?

例如、在 GND 端子上插入一个正向二极管。

输入滤波器是否 会放松这一点?

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshida-San、您好!

    我对拖延答复表示歉意。 我们的 INA240专家周五下班了、但将于周一返回。 他将评估您的问题并作出回应。 周末愉快!

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流和磁感应
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshida-San、您好!

    我不是 INA240专家、但我可能有一些意见或问题可以帮助您或我们的专家。

    当共模电压低于6V 时、您是否需要进行测量?这只是电机电感的回退? 如果将电压限制为不低于 GND +二极管电压的电压、则可以在输入到 GND 之间放置一个二极管、但要确保它能够处理反冲电流、并且正常运行期间的泄漏电流不会改变您的测量值。

    输入滤波器可能对某些应用有所帮助、但请注意、这也会增加测量误差。 请参阅数据表中关于输入滤波的第9.1.1节。

    我们还有其他器件可以低于-6V、但它们的规格与 INA240不同。 如果您可以添加二极管、以便 INA240上的电压不会低于该值、这将有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier -San、您好!

    感谢您的支持。

    负电压不是电机电感的反冲。

    蓄电池连接处出现负浪涌。

    无需进行测量、我们希望器件不会发生故障。

    您在下图中评论过的输入到 GND 二极管是吗?

    我认为这种方法也会像输入滤波器那样降低泄漏电流导致的精度。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshida-San、您好!

    添加二极管应该起作用。 您提供的原理图是如何添加它。 我认为这就是你所需要做的一切、下面是进一步的想法、但我认为这些通常不是问题。

    如果您不在 Rshunt 和二极管之间添加电阻器、二极管的泄漏通常不是问题、但请注意、根据使用的二极管、泄漏电流会有所不同。 请注意、INA240也具有输入偏置电流、因此我们不建议使用串联电阻器作为输入滤波器、正如我在数据表的9.1.1节中提到的那样。

    您还需要确保二极管能够在瞬态期间处理功率浪涌。 通常、二极管越大(功率越高)、反向电流越大。 请注意、二极管仍将具有正向电压、并且将取决于电流。 除非电流很大、否则我认为这不会是问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier -San、您好!

    感谢您的支持。

    INA240的输入偏置为90uA@典型值。

    与 IC 的偏置电流相比、二极管泄漏足够小、因此添加二极管没有问题。

    假设二极管泄漏电流甚至小于1uA。

    正确吗?

    此致、

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshida-San、您好!

    没错。 请注意、某些二极管确实具有较大的泄漏、但我认为大多数二极管都低于任何问题。