This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP211:双极窗口比较器 gt;LP211是不错的选择还是最新的选项?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LP211, TLV1702, LP311, LM311, LM6511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/811763/lp211-bipolar-window-comparator-lp211-good-choice-or-more-recent-option

器件型号:LP211
主题中讨论的其他器件: TLV1702LP311LM311LM6511

尊敬的团队:

我们的客户寻找一款窗口比较器 、用于:

  • VIH=5V、VIL=-5V。
  • 对于 Vin>VIH 或<VIL, output "1".
  • <Vin<VIH, output "0".

我看到我们有一个基于 LP211的 TINA TI 示例、该示例演示了类似的实现-请参阅下面的内容。

LP211是一款较旧的器件、因此我想查找一个较新的选项。 但是、我找不到任何具有集电极和发射极完全引脚输出的比较器。 我在 TINA TI 中使用了 TLV1702 -由于输出晶体管具有与 V-相连的发射极、因此在下面截屏的类似原理图中、输出信号不会为0...5V。  

>我们是否有更新的 LP211或其他有关此功能的参考设计?

谢谢、致以诚挚的问候
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    LP311/LM311系列专为双极电源和输入而设计、同时可连接到接地基准逻辑电平输入。 输出级经过专门设计、能够使用上拉至正逻辑或下拉至负逻辑实现接地基准。

    窗口比较器电路很常见、可与任何比较器一起使用、 但是、大多数"较新"的比较器都是针对单电源设计的、输出将摆动到 COMPRators 负引脚、需要外部电平转换电路连接到接地参考逻辑电平(通常只需使用上拉电阻器创建分压器、以便"低电平"接近 GND)。

    有一个"较新"版本 LM6511、它将最小电源电压扩展至2.7V。

    还有双通道版本 LM319 (减去偏移零位和选通输入)。 这是窗口堆频器的理想选择。

    但是、没有任何"较新"的器件会使用 LM311/LM319系列中使用的独特接地基准输出。 尽管他们是"老的",但他们仍然很受欢迎,没有任何消失的危险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    非常感谢您的回答和详细信息。  是的、在这种情况下、我认为 LM311/LM319就足够了-让我们看看封装选项是否正常。

    我将回顾这些选项。

    此致
    Martin